This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:5.1.1.0 Bluetopia 代码、无需平台管理器

Guru**** 2570305 points
Other Parts Discussed in Thread: TI-BT-STACK-LINUX-ADDON

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1158074/wl1835mod-5-1-1-0-bluetopia-code-without-platform-manager

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:TI-BT-STACK-LINUX-ADDON

您好!

过去、我曾在没有平台管理器的情况下请求提供 Bluetopia_linux_stack_with _nopm 的 Bluetopia 源代码、该源代码已提供给我。 我需要最新的5.1.1.0兼容蓝皮非 PM 代码。 请帮我提供此信息吗?  

此致、

法里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Fariya、

    遗憾的是、我们无法共享 bluetopia 源代码、堆栈仅作为预编译库提供。  

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rogelio、

    我已从以下链接下载 Bluetopia src 代码:  

    TI-BT-STACK-LINUX-ADDON 驱动程序或库|德州仪器 TI.com

    过去、我曾申请过 Bluetopia 非 PM 代码、并获得了该代码。 我不知道为何现在不能提供同样的服务。  

    此致、

    法里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fariya、

    BluetopiaPM 在 bluetopia 库之上运行。 下载时

    [引用 userid="450287" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1158074/wl1835mod-5-1-1-0-bluetopia-code-without-platform-manager/4356302 #4356302]TI-BT-STACK-LINUX-ADDON 驱动程序或库|德州仪器 TI.com

    Linux Addon SDK 您还将下载使用 Linaro GCC 4.7工具链和 Bluetopia 核心源代码编译的 bluetopia 库。

    我还要补充一点,截至今天,最新版本为5.1.1.1

    此致、

    Rogelio