This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:如果器件在通电时配置为 WIFI 网络、并且连接方式正确、则仅当不在调试器上时应用程序才会崩溃。

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1138225/cc3235sf-if-device-is-provisioned-to-a-wifi-network-when-it-gets-power-and-connects-right-way-the-application-crashes-only-when-not-on-the-debugger

器件型号:CC3235SF

如果 WiFi 网络不在范围内、则应用程序按预期启动、然后连接到网络。

在调试器中运行时、从未看到这种行为。

连接后、应用程序将立即连接到 MQTT 服务器并开始流式传输 MQTT 消息。

应用程序正在运行 FreeRTOS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我很难理解您的问题。 您是否建议您希望看到器件连接到网络、但在调试器中、您不会看到这种情况发生? 如果刷写了器件、您是否会看到器件连接到网络?  

    您使用的是哪个 SDK 版本和 IDE 版本?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已配置了 WiFi 网络。

    应用程序启动并连接到该网络。

    我们尝试启动配置、应用程序崩溃。

    这种行为不是每次都发生、而是基于时间的。

    如果我们在 sl_start 和连接回调之后至少一段时间之前没有等待启动 MQTT 或其他进程、则在启动应用程序时我们会看到类似的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    如果问题是基于时间的,那么您是否可以实施某种阻塞功能? 例如、您可以在连接回调中发布信标、然后应用的其余部分可以继续。