This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:转换.crt 和.key

Guru**** 2528520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1158370/cc3220sf-convert-crt-and-key

器件型号:CC3220SF

大家好、

您能在下面为我们的客户提供帮助吗?

我从 AWS IoT 内核下载了一些.crt 和.key 格式的证书。 但是、我无法转换为 Simplelink SDK 可以理解的格式。 您能帮我进行转换吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不应进行任何转换。 CC3220支持 PEM 和 DER 格式、仅当软件配置正确时(即您需要在文件系统上安装服务器的根 CA 证书+器件证书+私钥、并且软件指向它们)、它才起作用。

    您遇到了什么错误?

    您使用的是什么服务包?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是什么 SDK?