This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODAS:关于 McASP PCM 支持

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1030852/cc3235modas-about-mcasp-pcm-support

器件型号:CC3235MODAS

各位专家,您好。

我的客户正在考虑向现有产品添加无线功能(Wi-Fi)、并考虑将现有编解码器 IC (无法更改)与 CC32xxMODx 相结合。

是否可以使用 CC3235MODx/CC3220MODx 发送/接收以下 PCM 数据?

  • PCM 接口代码格式:μ μ PCM (G.711 [64kbps])/16位线性 PCM (二进制补码)
  • PCM 接口同步格式:长帧同步格式/短帧同步格式

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问候 语 O.H,

    客户是否需要以8kHz 的采样频率发送和接收 PCM 数据 ?  此外、客户是否可以仅使用短帧同步格式、或者是否需要短帧和长帧格式?

    我将研究器件限制以查看是否可以达到64kbps 速率、但 技术参考指南的第12章 还介绍 了器件的"内部集成音频(I2S)多通道音频串行端口"。

    此致、

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jessica M. Torres:

    感谢你的答复。 很抱歉我迟到了。
    目的是通过 Wi-Fi 发送和接收电话语音。 现有产品如下。
    代码格式:G.711u-law PCM (长帧)
    采样频率:8kHz
    比特率:64kbps

    从现在开始、将使用16位线性 PCM (二进制补码)。
    由于采样频率保持在8kHz、我认为比特率将是128kbps。
    此致、
    还不错
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     客户是否需要非常低的比特率、为什么? 因为 CC323XMOD 时钟频率只能配置为最低234.377kHz、这意味着它不能使用   8kHz 的频率。  

    对于长帧同步格式、应该可以通过使用立体声信号来模拟帧同步来应用它。 您可以查看 我们的 SimpleLink 音频插件  、了解我们器件中的一些音频示例。

    -Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Jessica:

    很抱歉耽误你的回答。

    客户不想更改编解码器 IC、因此我想确保 CC32xxMODx 能够适应。 我将与客户分享时钟要求和插件信息、并让他们通过实际评估做出决定。

    感谢您的支持。

    此致、
    还不错