This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC3135:BOOSTXL-CC3135未连接到互联网

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN, UNIFLASH, CC3135, CC31XXEMUBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1029557/boostxl-cc3135-boostxl-cc3135-does-not-connect-to-internet

器件型号:BOOSTXL-CC3135
主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGINCC3135UNIFLASHMSP432P401RCC31XXEMUBOOST

大家好、

我们的客户团队目前一直在努力让 cc3135与 MSP432P401R 一起工作以连接到 WiFi。 我们使用了 CC31xxEMUBOOST、通过使用 Uniflash 的 SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN 将新的服务包刷写到 CC3135 WiFi 板上。 CC3135仍然无法连接到互联网。


为了确定 cc3135是否连接到互联网、我将使用以下说明:
dev.ti.com/.../cc3135_boosterpack_oobe.html

它将自行 ping 通、但不会 ping 通外部 IP。 然后、我们尝试了"Hello WiFi"示例 sketch、但这也不起作用。  请帮助。 我们还需要做什么才能进行连接吗?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar

    请询问您的客户从主机设备提供控制台日志。

    您的意思是设备无法 ping 通外部 IP? 您是否意味着设备无法在 WAN 端 ping IP 地址(外部 IP 地址)?

    如果设备无法在 LAN (自己的子网)之外进行通信,则可能是网络基础结构的配置。 您应该检查:

    • 网关/防火墙的配置
    • 确保 CC3135已分配正确的子网掩码和网关 IP (可由 DHCP 服务器分配或手动设置为静态 IP)

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    如果您有机会、请在此处遵循 Jan 的建议作为后续行动。

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan 和 Jacob、

    感谢您对此进行深入研究。 我们遵循了"开箱即用"体验中的说明、该体验不涉及控制台。 请按照这些说明提供的链接进行操作。
    在这些说明的任务4中、说明使用 mysimplelink.net 检查 ping。
    至于网关/防火墙的配置、我们尝试了板1 4台不同的计算机和3台不同的互联网访问。
    对于子网掩码和网关、我们尝试了 mysimplelink.net 中提供的所有三个选项:手动、DHCP、DHCP-LLDP。  这两种方法都不起作用。

    然后、我们使用另一个(连接到同一主机的不同设备) DHCP 设备来获取网关、掩码和 IP 范围。 我们还检查了主机中的 IP 范围。 然后、我们使用这些值来配置 CC3135。

    CC3135会根据指令执行 Ping 操作。 但它不会对通过 mysimplelink.net 连接到 CC3135的本地器件执行 Ping 操作。 它也不会 ping 任何表明它未连接到互联网的外部 IP。


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar

    我不明白您完成了什么确切的测试。 我认为您使用的术语有一些误解。

    • 主机术语通常是指控制 CC3135的 MCU、这意味着在您的情况下是 MSP432。
    • 您说什么将 CC3135连接到互联网? CC3135没有直接连接到互联网。 它通过 WiFi (802.11a/b/g/n WLAN)连接到本地网络、通过网关(有时称为"防火墙")转发到互联网(WAN)的通信

    在 AP 模式下使用默认域地址 mysimplelink.net。 在此模式下、CC3135充当接入点并允许连接客户端。 但在此模式下、CC3135无法连接到互联网。 要使 CC3135器件能够将数据发送到互联网、它需要处于客户端(STA)模式并连接到 WiFi 网络。 当设备在启动通信时检测到另一侧超出当前 LAN 段时、数据包将转发到网关...

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan、

    我们的参考资料是 https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_academy_wifiplugin_2_40_00_17/modules/sdk_plugins/cc3135_boosterpack_oobe/cc3135_boosterpack_oobe.html#task-1-setting-up-the-hardware 上提供的说明 

    这些指令正是我们遵循的指令。  如果您可以按照这些说明操作并让 CC3135连接到互联网、请告诉我们 可能缺少哪些步骤。

    根据单独器件的网关设置、我们已根据我们的理解更改了 mysimplelink.net 中的网关设置。 我们是在上述说明不起作用后执行此操作的。


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    我没有 CC3135 BoosterPack 可与我一起进行测试。 以上说明正确。 但是、该指令描述了如何使用 Booster Pack 硬件、而不是一个精确的分步过程。 正确的指令执行至少需要计算机网络工作原理的基本知识。

    在对子网外的 ping 测试时、您的 AP 或 STA (客户端模式) CC3135 BoosterPack 是否经过测试?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    CC3135 BoosterPack 已按照 OOB Experience 任务2中的说明设置为接入点(AP)。


    您好、Jacob、

    非常感谢您对此提供的意见。


    此致、

    Jejomar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar

    当 CC3135处于 AP 模式时、它无法在局域网之外 ping 通(进入互联网)。 为了进行测试、您应该将 CC3135连接到可访问互联网的 WiFi 网络。 这意味着 C3135器件需要处于 STA (客户端模式)。

    可能会将 CC3135设置为在 AP 模式下进行局域网外部通信、但这需要网络工程方面的大量知识。 您应该使用标准方法。 这意味着使用 AP 模式将连接配置文件设置为可访问互联网的 WiFi 网络、并在客户端模式下连接后测试 ping。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan、

    参阅说明中的任务#4 (项目2)、它指出 AP IPv4地址用于执行 ping 测试。 这将对 CC3135本身执行 ping 操作。
    然后在第3项中、说明意味着将 IP 更改为使用中的移动设备的 IP。 然后再次执行 ping 测试。
    到目前为止、情况似乎正常。  然后在第4项中、它会将 IP 更改为外部地址(如 Google (8.8.8.8.8))的 IP。 我们尝试了多个其他外部 IP 地址、结果相同、未收到 ping。

    这些指令中的任何地方都没有提及 STA。 您是否建议 使用 AP 来初始化 CC3135板、然后在任务4第4项、我应该切换到 STA 来 ping 外部 IP?


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    是的。 应仅使用 AP 模式进行配置。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    我将在明天跟进一些更多信息、但现在请参阅 Jan 的建议。

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    您应该使用 SimpleLink SDK Wi-Fi 插件中的网络终端示例、而不是使用 CC3135 BoosterPack 开箱即用演示。 这将与 MSP432兼容、并允许您 ping 外部服务器。 开箱即用演示未正确演示器件的全部功能。

    谢谢、

    Jacob