我的客户在使用 WL18xx 模块时有以下问题(我将在可用时添加更多详细信息或要求客户在此处添加):
问题1.
wlcore 驱动程序文件中有一些宏定义:
#define WLCORE_MAX_Links 16.
#define WL18XX_MAX_AP_STATIONS 10.
#define WL18XX_MAX_Links 16.
这些宏是否由固件功能决定?
问题2.
关于 wl18xx 系列的 FragAttacks 上的固件修复、它是否与 Linux 内核4.9 wlcore 驱动程序兼容? 我们使用内核源代码中的 ti stack 驱动程序运行内核4.9。
问题3.
如何在 wlcore.ko 上启用调试日志记录?
我注意到、有一个 debug_level 驱动程序参数可被设定为一个位映射来启用 wlcore 中不同组件上的日志记录。
我还将 printk 设置为 max 以显示"info"和"Debug"消息。 但是、我在 dmesg 中看不到这些消息中的任何消息。