This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:最大带宽

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1031091/cc3235sf-max-bandwith

器件型号:CC3235SF

你好

我们想知道 CC3****是否有一个路线图,将最大带宽提高到比16 Mbps 高得多的数字?

我们注意到该规范说 UDP 是16Mbps、TCP 是13Mbps、峰值为72Mbps。  我们想知道为什么 TCP 只有13 Mbps、以及哪种协议的运行速度比48 Mbps 快   

谢谢

Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    我们正在努力开发新的 Wi-Fi 网络处理器和 SoC 器件。 不过、它们旨在支持 IP 层的同等吞吐量。 这些器件针对物联网领域的低功耗、低吞吐量应用进行了优化。

    这些器件的主要限制因素是用于将数据包从主机传输到网络处理/Wi-Fi 子系统的接口。 它是一个时钟频率高达30MHz 的 SPI 接口。 一旦您考虑了用于与网络处理子系统通信的协议开销以及用于封装/处理 UDP/TCP 数据的开销、您将大致获得上面列出的吞吐量。  

    峰值是指 这些器件中 PHY 层支持的最大吞吐量。 您将无法开发支持48 Mbps 的应用或协议。

    如果您的应用需要更高的吞吐量、我建议您查看我们 的 WiLink Wi-Fi 收发器、例如 WL1837MOD。 这些器件使用 SDIO 2.0接口、旨在与 MPU 配对、以实现更高吞吐量的应用(高达~100Mbps)。 我们还将在未来推出这些收发器的新版本。

    此致、

    本·M  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    非常感谢您提供的信息。  您能告诉我们发布的预期时间范围吗?

    此外、对于 TCP、将数据泵入新 SoC 的预期带宽和总线接口是多少?

    在 SoC 应用主机固件方面、我们现在在 SimpleLink 上开发的内容是否仍然有效?

    谢谢、

    Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    抱歉、我无法 详细介绍我们在论坛上的路线图。

    未来的器件将与现有的 WL18xx 和 CC31xx/CC32xx 器件具有相似的性能等级。

    此致、

    本·M