你好
我们想知道 CC3****是否有一个路线图,将最大带宽提高到比16 Mbps 高得多的数字?
我们注意到该规范说 UDP 是16Mbps、TCP 是13Mbps、峰值为72Mbps。 我们想知道为什么 TCP 只有13 Mbps、以及哪种协议的运行速度比48 Mbps 快
谢谢
Henry
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Henry、
我们正在努力开发新的 Wi-Fi 网络处理器和 SoC 器件。 不过、它们旨在支持 IP 层的同等吞吐量。 这些器件针对物联网领域的低功耗、低吞吐量应用进行了优化。
这些器件的主要限制因素是用于将数据包从主机传输到网络处理/Wi-Fi 子系统的接口。 它是一个时钟频率高达30MHz 的 SPI 接口。 一旦您考虑了用于与网络处理子系统通信的协议开销以及用于封装/处理 UDP/TCP 数据的开销、您将大致获得上面列出的吞吐量。
峰值是指 这些器件中 PHY 层支持的最大吞吐量。 您将无法开发支持48 Mbps 的应用或协议。
如果您的应用需要更高的吞吐量、我建议您查看我们 的 WiLink Wi-Fi 收发器、例如 WL1837MOD。 这些器件使用 SDIO 2.0接口、旨在与 MPU 配对、以实现更高吞吐量的应用(高达~100Mbps)。 我们还将在未来推出这些收发器的新版本。
此致、
本·M