This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230S:编译器 TI v20.2.1.LTS 中的安全标志选项

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3230S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1030489/cc3230s-secure-flag-options-in-compiler-ti-v20-2-1-lts

器件型号:CC3230S

您好!

我们使用的是 CC3230S 和 MSP430。

我们的环境是如此
1) CCS 10.1.1.00004版本。
2) 2)对于 MSP -编译器版本为 TI v20.2.1.LTS - c1430
3) 3)对于 CC -编译器版本为 TI v20.2.1.LTS - armcl

我的问题与 TI 编译器支持的安全标志有关。

通常、对于安全二进制映像、很少有编译器会提供类似的标志选项
Relro、Stack Canary、NX、PIE、认证、 ASLR、DEP 以保护二进制映像。

您可以查看以下链接以获取相同的信息、以供您参考。

https://dnsworkshop.de/CompilerOptionsSecurity.html

https://gist.github.com/jrelo/f5c976fdc602688a0fd40288fde6d886

我在 TI 编译器中看不到我们正在使用的安全标志选项。

我们使用的 TI 编译器支持这种安全标志?

如果是、如何设置?

如果不支持、那么不支持的原因是什么。

如果您需要我的更多信息、请告诉我。

谢谢
Rushina。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rushina:

    明天我将在这里继续了解更多信息!

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rushina:

    我需要将您的帖子重定向到 TI 编译器团队以获得最佳答案。 他们应该在这里很快作出答复。

    此致、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="485990" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1030489/cc3230s-secure-flag-options-in-compiler-ti-v20-2-1-lts "]我们使用的 TI 编译器支持此类安全标志?

    不幸的是、不

    [引用 userid="485990" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1030489/cc3230s-secure-flag-options-in-compiler-ti-v20-2-1-lts "]不支持的原因是什么。

    这是我第一次看到的有关此类功能的请求。  很好的猜测是、在所有 TI 产品中、几乎没有看到类似的请求。

    谢谢、此致、

    乔治