This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:在运行时确定 CC3220MODSF 或 CC3235MODSF?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF, CC3200, CC3235MODS, CC3220SF, CC3220R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1026954/cc3235sf-determine-cc3220modsf-or-a-cc3235modsf-at-runtime

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件:CC3235MODSFCC3200CC3235MODSCC3220SFCC3220R

处理器能否在运行时确定它是 CC3220MODSF 还是 CC3235MODSF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为此,您可以轻松使用 NWP 版本( sl_DeviceGet ()) API。

    • CC3200... NWP 版本 2.x.x.x
    • CC3220... NWP 版本 3.x.x.x
    • CC3235... NWP 版本 4.x.x.x

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对于确定不同的处理器非常重要、谢谢。

    对于 CC3235MODSF 与 CC3235MODS 之间的差异、情况如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    请参阅 SDK 示例\examples\rtos\cC3220SF_LAUNCHXL\demos\local_ota\link_local_task.c 中函数 getDeviceType ()内的代码

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     getDeviceType()的结果 是复用的。

    当在 CC3235MODSF12MOB 上运行时、它返回0x0119。

    #define PRCM_DEV_TYPE_FLAG_R 0x00000001
    #define PRCM_DEV_TYPE_FLAG_F 0x00000002
    #define PRCM_DEV_TYPE_FLAG_Z 0x00000004
    #define PRCM_DEV_TYPE_FLAG_SECURE 0x00000008
    #define PRCM_DEV_TYPE_FLAG_PRE_PROD 0x00000010
    #define PRCM_DEV_TYPE_FLAG_3200 0x00000020
    #define PRCM_DEV_TYPE_FLAG_3220 0x00000040
    #define PRCM_DEV_TYPE_FLAG_REV1 0x00010000
    #define PRCM_DEV_TYPE_FLAG_REV2 0x00020000

    我本来希望看到"F"和"S"标志、也许还有"3220"标志、因为我们通过 NWP 版本来确定 CC3220与 CC3235。

    此外、"pre_PROD"标志令人惊讶、但该电路板是在一段时间前构建的。  我将使用较新的器件进行测试。

    您能解释一下 CC3235MODSF12MOB 的0x0119吗

    'R'和'Z'标志是什么?

    谢谢、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    CC32xx 的标识根据文件 LINK_LOCAL _task.c 中的宏进行

    #define DEV_TYPE_CC3220R              (0x010)
    #define DEV_TYPE_CC3220RS             (0x018)
    #define DEV_TYPE_CC3220FS             (0x019)
    #define DEV_TYPE_CC323XR              (0x110)
    #define DEV_TYPE_CC323XRS             (0x118)
    #define DEV_TYPE_CC323XFS             (0x119)

    这应该足以识别器件。 我不确定什么是含义或'Z'标志。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这与 CC3220MODSF 和 CC3235MODSF 是一致的。

    谢谢!