This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:在预调节1v85模式下运行、TX 性能

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1029924/cc3120-running-at-pre-regulated-1v85-mode-tx-performance

器件型号:CC3120

大家好、  

只是想知道如果我们在预稳压的1v85模式下运行 CC3120、我们可以期待什么样的 TX 输出功率。

数据表中有一些非常好的图形(图8-1、2、3),但它们用于 VBAT 3.6V。  

感谢你的帮助

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    无论您使用非稳压模式还是稳压模式、我们的器件都具有相同的输出功率。