This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:无线电工具软件无法连接到 cc3100R1

Guru**** 2536780 points
Other Parts Discussed in Thread: CC31XXEMUBOOST, UNIFLASH, CC3100, CC3135, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1027752/cc3100-the-radio-tool-software-cannot-connect-to-cc3100r1

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他部件:CC31XXEMUBOOSTUNIFLASHCC3135CC3200

硬件平台:

CC31XXEMUBOOST 和  CC3100R1

软件平台:

无线电工具的最新版本(v1.2.5942)此处是 无线电工具

CCS UniFlash

问题:

现在、我想使用此无线电测试工具对 SimpleLink Wi-Fi CC3100R1进行一些射频评估和测试。  但是、我无法使用无线电工具连接此 WiFi 芯片 CC3100R1。无线电工具版本是最新版本。但是、我可以通过 CCS UniFlash 连接 CC3100R1。此无线电测试工具 无法连接到 Wi-Fi CC3100R1。 这是因为该工具不适合该 CC3100R1芯片吗?

下图对此进行了说明。

1. 无法 通过 无线电工具连接 CC3100R1

2.  CC3100R1 可通过 CCS UniFlash 进行连接

例如"getversion"

例如"列表文件系统"

例如 "Service Pack Programming"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试连接无线电工具时、是否断开了 Uniflash (以及 COM8上的任何终端应用程序)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么要使用此类旧服务包(从2014年起为1.0.1.2)? 请尝试使用最新版本。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我实际上已经尝试过所有 ServicePack 版本。 包括

    我尝试了最新的一个、发现它无法正常工作、然后尝试了旧的一个。
    此无线电工具是否可能不适用于 cc3100cc3100r1?

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了防止端口被占用、我非常小心地处理它。
    我关闭 UniFlash 软件、拔下 USB 电缆、然后为 cc3100加电。 然后、我使用软件重新连接 cc3100、但仍然没有。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、  

    为了澄清、 您是否验证 了电路板的配置是否如 SimpleLink Wi-Fi CC3100、CC3200无线电工具用户指南的第5节所示? 另外请记住、当您将设备连接到计算机时 、设备管理器中将出现4个 COM 端口、如下图所示、第三个 COM 端口(在我的案例中为"COM 21")是 UART 端口、应该是您 在无线电工具中选择的端口。

    此致、

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    设备管理器中还有4个 COM 端口,我使用第三个端口 COM8。

    我可以 使用 UniFlash 对 CC3100进行编程。  我使用的是最新版本的 ServicePack (v1.0.1.15)。

    为了确保端口8未被占用、我再次为电路板通电、插入 USB 电缆并退出 uniflash。

    然后、我使用无线电工具进行连接、但无法连接。

    我的无线电工具版本是否不起作用? 但我认为我们都使用相同版本的工具?所有版本都是1.2。 5942.19689。是否可以提供您使用的版本的链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    补充说明:

    我没有使用这两个板 、它们的配置如 SimpleLink Wi-Fi CC3100、CC3200无线电工具用户指南的第5节所示。 我只使用  CC31XXEMUBOOST 板。另一个器件使用我自己的板和 cc3100r 芯片 。我在自己设计的板上焊接导线。然后通过 CC31XXEMUBOOST 板将我自己的板与 cc3100r 芯片连接起来。

    问题是、在此硬件连接模式下、cc3100可以使用 uniflsh 连接、但不能使用无线电工具连接。 我不知道为什么?

    我将使用无线电工具测试 cc3100r。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    1. 在对服务包进行编程之前、请尝试在 uniflash 中格式化器件。
    2. 请参阅 CC3x00无线电工具用户指南中的表11-1、并验证硬件连接是否正确。 然后尝试通过 UART 连接到无线电工具。
    3. 确保器 件具有用户指南表11-2中所示的适当连接后、尝试使用 SPI 连接而不是 UART 连接器件。

    此致、

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的耐心回答。

    我仍然无法使用"无线电工具"连接我自己的板、因此我无法测试它。

    但是、我手上有一个 BOOTXL-CC3135板、它可以与"无线电工具"连接。使用 BOOTXL-CC3135、我可以获得一些射频参数。

    我想问:是否 使用此"无线电工具"来测试与 cc3100类似的 cc3135、从而获得了射频参数?

    如果这两个芯片具有相似的射频参数、我将使用此 BOOTXL-CC3135板而不是测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    您是否已查看电路板设计? 您可以 在此处申请。

    如果您询问这两个器件的射频特性是否相似、答案是肯定的。

    如果要测试 CC3135、请使用 CC3135无线电工具。 您拥有的仅适用于 CC3100和 CC3200。

    在此处下载 CC3135无线电工具 GUI

    BR、