This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:我们能否在 AP 模式下同时使用2.4GHz 和5GHz?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1029549/cc3235sf-can-we-use-2-4ghz-and-5ghz-concurrently-in-ap-mode

器件型号:CC3235SF

您好 TI

客户想要澄清一个问题。

您能告诉我们我们是否可以在 AP 模式下同时使用2.4GHz 和5GHz 吗?

另外、请告知我们双 MAC 是否适用。

谢谢。

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    这些功能均不受支持。 该器件可以使用任一频带、但不能同时使用这两个频带。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。 感谢您的快速回复。