Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
您好!
是否可以在映像创建期间使用 UniFlash (.sli 文件)添加到映像用户文件中、而此映像(.sli)包含用户文件?
然后、将映像编程到多个器件。
如何为多个器件创建映像(.sli)?
当尝试在另一个 NWP 上对映像进行编程时、MAC 会出现错误。
错误为:- FS_DEV_Board_ERROR_MAC
此致、
Ilian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
您好!
是否可以在映像创建期间使用 UniFlash (.sli 文件)添加到映像用户文件中、而此映像(.sli)包含用户文件?
然后、将映像编程到多个器件。
如何为多个器件创建映像(.sli)?
当尝试在另一个 NWP 上对映像进行编程时、MAC 会出现错误。
错误为:- FS_DEV_Board_ERROR_MAC
此致、
Ilian
您好 Illian、
是的、您可以在所使用的 CCS 工程或 Uniflash 工程中添加用户文件(具体取决于您用于刷写的工具)。 对于错误代码、这是因为您正在尝试将已签名到特定 Mac 地址的开发映像刷写到其他器件。 在开发模式下、创建的映像被锁定到设备的特定 Mac 地址、以防止在生产中使用开发映像。 您需要将项目更改为生产模式以消除此限制并在多个器件上刷写映像。
我在生产模式下在 UniFlas 中创建一个项目。
添加用户文件。
请保存。
刻录。
创建映像
保存图像。
之后、使用"Program Image from an Image file"对包含 添加的用户文件的.sli 映像文件进行编程。
映像也会对文件进行编程、并对其进行测试。 该图像可在不同的器件上进行编程。
之后、我尝试使用 UniFlash 连接到其中一个器件并查看用户文件。 在这种情况下、无法看到(获取或覆盖)。
此致、
Ilian