This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3235MOD:WebSocket HTTP1.1升级使用安全套接字获取请求。

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1028812/launchcc3235mod-websocket-http1-1-upgrade-get-request-using-secure-socket

器件型号:LAUNCHCC3235MOD

大家好、团队、

我对 TSL/SSL 比较陌生,如果这是一个非常基本的疑问,请原谅我,但我正在尝试使用 WebSocket 头连接到云。 在 ESP32上使用 mbedtls 库实现的连接流程(根据我的理解)如下:

  1. 初始化 SSL 上下文并 配置和播种熵。
  2. 解析服务器根证书。
  3. 配置为客户端并使用端口443上的上述 SSL 上下文连接到主机。
  4. 执行 SSL 握手
  5. 使用 mbedtls_write API 发送以下标头。 标头如图所示:

const char * request_base =""

      "获取/endpoints/54484249/ws HTTP/1.1\r\n "

      "主机: \r\n "

      "升级:WebSocket \r\n "

      "连接:升级\r\n "

      "Sec-WebSocket -密钥:KM3p2baQquchWOo6NKDjiIrws9Y=\r\n"

      "Sec-WebSocket 版本:13\r\n"

      "固件版本:3.5.0-beta.4\r\n"

      "本地 IP:192.168.0.12\r\n"        

      "设备无线 Mac: \r\n "

      6.使用  mbedtls_read 从服务器接收响应

我想在 CC3235中实施一个等效的过程来连接到同一个云。 因此,我采取了以下步骤:

1.通过使用  sl_Socket (sa->sa_family、sl_sock_stream、sl_SEC_socket)提供 IP 来打开安全的 TCP 套接字;

2.使用 SNTP 设置器件日期和时间。

3.使用  sl_SetSockOpt API 将根 CA 证书设置为.pem 格式、安全掩码和安全方法。

4.使用 sl_Connect 连接到服务器。 我最初得到-114、然后第二次返回0。 因此、我假设 SSL 握手成功。

此假设是否正确?

然后、我使用 sl_Send 将上述标头发送到服务器、并传输所有字节。 此外、不存在 sl_socket_TX_failed_event。

6.将数据发送到服务器后,我正在等待响应,但是我始终得到 SL_ERROR_BSD_EAGAIN (-11)作为响应,然后它进入 FAULTISR()。

此外、在检查服务器日志后、可以清楚地看到 sl_Send 数据未到达服务器。

就我检查过他们没有使用任何 WebSocket 数据包结构或 WebSocket 库而言、只需使用 TSL 通过安全 TCP 套接字发送上述缓冲区。

如果大家能够了解缺少哪些内容、这将非常有帮助、并且应该是在 CC3235中实现相同功能的正确方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aishwarya、

    感谢您的提问。 明天我将更深入地探讨这一点。 同时、我想确保您已经看到了我们 的 Wi-Fi 安全套接字实验室、该实验室对 TLS/SSL 进行了一些解释。

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    我按照上述文档中的说明添加了证书、它对我来说很好。

    非常感谢您的快速回复以及指导我进入  Wi-Fi 安全套接字实验室