This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:使 CC3235MODASF12MONR 软件与 CC3135MOD 兼容

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD, CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1028286/cc3135mod-make-cc3235modasf12monr-software-compatible-to-cc3135mod

器件型号:CC3135MOD
主题中讨论的其他器件: CC3135

您好!

我们需要快速替换现有的 WiFi 解决方案(Redpine)。 因此、我们来到 TI、因为目前似乎有更多的库存供应。 下面是我要了解如何操作的基本入门问题:

我知道 CC3235有一个额外的应用处理器。 是否可以使其与软件方面的 CC3135MOD 兼容? 因为模块的库存更好。

TI 是否提供了可提供从器件 SPI 并将该 SPI 转发到内部 CC3135的固件?

谢谢

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    您正在寻找与 CC3135MOD 兼容的哪种类型?  CC3235与 CC3135之间的区别在于、CC3235具有集成的应用 MCU、因此无需单独的主机 MCU 即可使用。

    我们的 SDK 在 SPI 驱动程序中为跟随器(从器件)模式提供了一些 API。 您可以在 此处 的 SPI.h 文件参考中查看此内容。

    谢谢、
    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    由于芯片危机、我们必须修改现有硬件以使用 TI WiFi 控制器、而不是 Redpine 模块。 我有(或我靠近)将 CC3135端口连接到运行 FreeRTOS 和 lwip... 因此无需使用 CC3235的内部 MCU。 但 CC3235MOD 更广泛。  

    我的问题是:

    是否有可编程到 CC3235以仿真 CC3135行为的现有固件? 从主机控制器(STM32)的角度来看、这将是一个很好的解决方案。 因此、如果 CC3135MOD 的库存变得更好、我们可以切换回使用此模块构建产品、而无需对主机 CPU (STM32)进行任何代码更改。

    这种解决方案是由 TI 提供的、还是我们应该为 CC3235编写自己的解决方案?

    谢谢

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    TI 不为 CC3235提供此类"转换"层。 您将需要自己实施该层。 但我认为这应该是可行的。 最大的挑战将与正确的时序有关。 可能有一些具有适当引脚复用配置的快捷方式。

    • 但我很好奇、除非您已经有模块库存、否则您认为 CC3235模块的可用性会更好。 我不是 TI 员工、但没有任何信息可以确认这一点。
    • BTW... 模块 CC3235MODASF12MONR 和 CC3135MOD 引脚不兼容。 一个是模块上的天线、另一个没有天线。

    1月