This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:嵌入式编程更新

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1028156/cc3235modasf-embedded-programming-update

器件型号:CC3235MODASF

客户计划根据 CC323x 和 CC323x SimpleLink Wi-Fi 嵌入式编程、通过 UART 从系统中的主机 MCU 执行更新

是否有方法保留使用此方法进行更新的先前配置/最终用户设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果没有 EEPROM、SD 卡或其他闪存芯片等外部存储器、则无法实现。 如果要在 sFlash 中保留配置、则会重新要求 OTA 更新。

    1月