This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831:WiLink BLE 数据速率

Guru**** 2515940 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1026836/wl1831-wilink-ble-data-rate

器件型号:WL1831

您好、香榭丽舍

WiLink 器件内 BLE 的最大数据速率是多少?

数据表显示它符合蓝牙5.1安全连接标准、但没有提到 BLE。

此致、

Kien Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kien、

    深入了解这一点、我们将在明天为您提供更多信息。

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kien、

    WL1831符合5.1标准、但不 支持所有 5.1功能。 由于 PHY 的原因、最大数据速率为1Mbps (GFSK)。

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    感谢您的支持。

    Kien Nguyen