This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:如果将 GPIO 设置为在不处于 LPDS 状态时将其从 LPDS 唤醒、则 CC3235无响应。

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1025148/cc3235modsf-no-response-from-cc3235-if-set-a-gpio-to-wake-it-up-from-lpds-when-it-is-not-in-lpds-state

器件型号:CC3235MODSF
主题中讨论的其他器件:CC3235SF

您好!

主机 MCU 在向其发送 AT 命令之前使用以下函数唤醒 cc3235。

空 CC3235SF_WAKEUP (空)

//从 LPDS 唤醒。 该模块的 GPIO13将检测下降沿。
HAL_GPIO_WritePin (GPIOH、WiFi_DIO_Pin、GPIO_PIN_SET);
osDelay (100);
HAL_GPIO_WritePin (GPIOH、WiFi_DIO_Pin、GPIO_PIN_RESET);
osDelay (100);

如果 cc3235处于 LPDS 状态、则工作正常。

但是、如果在 cc3235未处于 LPDS 状态时使用的函数、然后发送 AT 命令、 则 cc3235没有响应、只有通过将其复位才能进行通信。

这是正常的吗? 这使得我很难控制 LPDS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。 这不是问题。 这是我 的错误分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到您的问题得到解决!