This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831:模块具有窄温度范围

Guru**** 2515940 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831, WL1831MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1026827/wl1831-module-has-narrow-temperature-range

器件型号:WL1831

您好、香榭丽舍

WL1831可在高达-40C 的温度下运行(即工业温度)、而在模块级(即 WL1831MOD)只能在高达-20C 的温度下运行。  哪个电路/部件限制了温度性能?

请注意、只有 支持5GHz 的 WiLink 8模块才能满足-40C 工业温度。 为什么?

此致、

Kien Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kien、

    WL1831MOD 的工作温度因模块内部组件的工作温度而异。

    5GHz WL8模块差异的原因相同。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:
    感谢您的回复。

    我是否可以知道限制工作温度的组件是什么?

    我的客户是否可以设计一个可在-40°C 下运行的单频带模块?

    此致、

    Kien Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kien、

    只有双频带模块可以在-40C 温度下运行。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    此致、

    Kien Nguyen