This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:对 CC3235SF 进行编程

Guru**** 2542930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, UNIFLASH, LAUNCHXL-CC3235SF, CC3200, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1027086/cc3235sf-programming-cc3235sf

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他部件: UNIFLASHCC3200

您好、 下面是一个很长的问题。  我已经使用 CC3235SF 开发了定制板。 该板通过 UART 接口进行编程。 基本上、此时、它是一个多步过程。 我编译项目以生成.bin 文件。 然后、我打开 UNIFLASH 并选择 LAUNCHXL-CC3235SF (LaunchPad)。 之后、我启动映像创建器、打开我的项目、并为引导加载程序保存.sli 映像。 之后、我再次打开 UNIFLASH、将.sli 映像编程到 CC3235SF 中。 这是一个非常长的代码开发和测试过程。 我想知道是否有更好的方法(更高效的方法)通过 UART 接口对 CC3235SF 进行编程。

我之前使用的是 CC3200、编程 要简单得多-打开 UNIFLASH、选择.bin 文件并对 CC3200进行编程。 对 CC3235SF 进行编程是否有类似的方法?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您有两个很好的方法来改进您的开发工作流程:

    •  CCS 中使用 SysConfig ImageCreator
    • 使用Uniflash CLI 批处理。 例如。

    @echo off
    cls
    
    // add user file index.html into Uniflash project
    call dslite.bat --mode cc32xx project add_file --name My-project-name --file web-nwp\index.html --fs_path /www/index.html --overwrite --max_size 4096 --flags "failsafe"
    // add binary file from compiller into Uniflash project
    call dslite.bat --mode cc32xx project add_file --name My-project-name --file wifi-file-from-compiler.bin --mcu --priv \certificate\dummy-development\dummy-root-ca-cert-key --cert dummy-root-ca-cert --overwrite --max_size 481280
    // program Unilfash project via COM port 5
    call dslite.bat --mode cc32xx project program --name My-project-name --port COM5 --dev

    例如、我使用 Unilfash CLI、并将 bat 文件插入我的 CCS 工作区。 这意味着我编译代码、然后单击 BAT 文件。 就这些。 您无需处理 Uniflash GUI ...

    1月