This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:配置

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1026334/wl1835mod-configuration

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1801

 WL18xxMOD 系列器件中是否有寄存器可使用微型器件进行读取、以检测存在什么 WiLink 芯片? 我可能必须使用与  系统中当前 GPN 不同的 GPN、并且需要知道是否有检测方法、以便可以根据需要通过额外的代码段更改配置。 我主要希望能够 在所有系统中使用相同的代码。 WL1801/1805/1831均非常适合、因为我在 产品中不使用 BT。  

谢谢、

TJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TJ:

    否,用户无法确定 WiLink8模块的版本。

    用户应知道产品上填充了什么 WiLink8型号、并相应地配置 WiLink8配置文件。

    最好
    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您告诉我、此函数没有设置寄存器。 如果我采用非常规方法、该系列器件之间是否有不同读回方式的寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我不知道有这样的注册。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我想的、但我不想假设我运气差。  

    感谢您的帮助!