This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:WiFi 驱动程序问题

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1026243/wl1835mod-wifi-driver-issues

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1271

大家好、

在使用  WL1835MODGBMOCR 多次测试后、通过 WiFi 连接到接入点以向我们的定制板提供互联网;我们看到负责此芯片的驱动程序意外停止运行、并且我们的器件无法 恢复 WiFi 连接。   我们在自定义电路板连接了几天之后会看到这种行为。  请参阅随附的日志  wiidriverlogs.txt。  我们看到  wlan0 不再是有效接口、命令  ifconfig  不再能够重新启动。  

$ ifconfig wlan0 down
ifconfig:SIOCGIFFLAGS:无此类设备

$ ifconfig wlan0 up
ifconfig:SIOCGIFFLAGS:无此类设备

我们还尝试    分别使用 rmmod 和 modprobe 来降低和提高模块(wlcore、wl18xx 和 wlcore_stdio)、但没有成功。  此外、我们在尝试重置时看到以下错误消息。

[514371.948225] wl1271_SDIO mmc2:0001:2:wl12xx_SDIO_POWER_ON:Get_SYNC (-22)失败
[514371.988583] wl1271_SDIO mmc2:0001:2:wl12xx_SDIO_POWER_ON:Get_SYNC (-22)失败
[514372.027711] wl1271_SDIO mmc2:0001:2:wl12xx_SDIO_POWER_ON:Get_SYNC (-22)失败
[514372.036683] wlcore:错误固件引导失败、尽管重试3次
[514372.069870] wl18xx_driver wl18xx.1.auto: PM 运行时失败:-22
[514373.343077] wl1271_SDIO:mmc2:0001:1的探测失败、错误-16
[514373.351445] wl1271_SDIO:mmc2:0001:2的探测失败、错误-16

我们当前运行的固件 为:

[14.923546] wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.79)

您可以为我们提供哪些解决方案来解决此问题、因为解决此问题对于我们的定制板的成功至关重要?  
谢谢、
耶稣的普利多

附件:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    - 您能否确认 wlan_EN 在 cmd 'ifconfig wlan0 down '后失效、并在 cmd 'ifconfig wlan0 up '后重新失效

    - 有 SDIO 总线故障日志。 您能不能在 DTS 文件中减少 SDIO 最大时钟频率(例如5 MHz)并重新测试

    - Pls 使用最新固件: https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/wl18xx_fw/log/

    最好

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Saurabh、 当我获得更多信息时、我会作出回应。  请 关闭此主题。