请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3235MODSF 您好!
我对 CC3235modsf 有4个问题。
1.是否有任何文档可以了解 CC3235天线设计指南?
2.如果我们使用 CC3235MODx、我们能否在另一个子板上设计射频部件?
3.如果我们想将 CC3235模块放在客户主板上、我们应该使用4层 PCB 吗? (我知道 SWRU548B、有一个答案:4、但只是想确认。)
4.关于间歇性连接的节能模式,在功率测量演示代码中,有“POWERShutdown (not _active_duration_msec)”,即5秒休眠时间,然后唤醒。
一旦 GPIO 唤醒、然后自动连接到 WiFi AP、我们是否可以让它永久休眠?
非常感谢您的支持。