This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:TIDA-00637和 TIDC-CC3100MODBOOST 的互连

Guru**** 2925330 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1025659/cc3100mod-interconnection-of-tida-00637-and-tidc-cc3100modboost

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件:TIDA-00637

 尊敬的:

请帮助我们澄清以下问题、谢谢。

  1. CC3100MOD 中的 J10是否连接到 TIDA-00637中的 RH2?
  2. 如果问题1是"是"。 有些连接看起来毫无意义

例如:J10.pin14 (CC_SPI_CLK、连接到 CC3100MOD.pin5)需要连接到主机。 但 RH2引脚10为 NC。

此致、

Bard