This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-CC32XX-SDK:使用 SDK 5_20为 CC32xx 编译时出现 TMS470编译错误

Guru**** 2581355 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1025066/simplelink-cc32xx-sdk-tms470-build-error-while-building-for-cc32xx-with-sdk-5_20

器件型号:SIMPLELINK-CC32XX-SDK
主题中讨论的其他器件:CC3220SFCCStudio

我正在尝试使用 SDK_5_20和'tirtos_builds_cc32xx_release_ccs'为 CC3220SF 编译工程。  我遇到以下构建错误:

说明:  编译配置"com.ti.ccstudio。buildDefinitions.tms470.Debug.209087912"不存在于引用的工程"tirtos_builds_cc32xx_release_ccs"中。 请参阅"属性">"编译">"依赖项"页面以选择现有编译配置。  

资源:  Apollo (*这是我们项目的名称*)

路径:

地点:  阿波罗 (*这是我们项目的名称*)

类型:  问题

该工程具有'tirtos_builds_cc32xx_release_ccs'依赖性。  我们不会将 TMS470用于任何用途-为什么在尝试为 CC32xx 进行构建时会出现这种情况?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 不知道是什么问题。 您可能在配置中犯了错误。

    请使用其中一个参考示例项目作为参考。

    您可以 检查和参考项目之间的配置差异。

    您还可以将 示例工程用作基准、然后 重命名工程并更新文件。

    BR、

    Kobi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它现在已修复。  下面是我所做的:

    1. 右键单击项目名称、选择 Properties。
    2. 选择 Build、然后选择 Dependencies 选项卡。
    3. 删除了'tirtos_builds_cc32xx_release_ccs'项目...然后将其重新添加到中。

    JW