This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200STK-WIFIMK:模块不工作

Guru**** 1772095 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200STK-WIFIMK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1024150/cc3200stk-wifimk-module-not-working

器件型号:CC3200STK-WIFIMK
主题中讨论的其他器件:CC3200

您好!
我已经购买了4个传感器标签 cc3200 Wi-Fi 开发
套件、但它们都无法正常工作。
它甚至未列在中可用 Wi-Fi 设备的列表中
应用程序、即使我能够在 Wi-Fi 设置中选择它。
设备上的红色 LED 闪烁、然后亮起。
之后显示连接失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayyida、

    是否可以尝试按住两个按钮6秒钟以重新启动传感器标签? 您可能需要尝试另一台移动设备。

    另请注意、CC3200STK-WIFIMK 仅用于演示目的、不能用于器件开发: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/837747/cc3200stk-wifimk-cc3200stk-wifimk

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、Sayida 发送了此帖子的跟进、因为他们因错误而无法回复。  

    据他们说,这项建议不起作用。 是否有另一种故障排除方法?

    谢谢你。

    -Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    遗憾的是没有、因为我们无法重新闪存这些演示器件。 他们 可以 直接联系 TI store 申请退货。

    此致、

    Sarah