This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:将不同的 UART0 PI 用于闪存接口

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1024868/cc3235modsf-using-different-uart0-pi-for-flash-interface

器件型号:CC3235MODSF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

各位专家、您好!

UniFlash 是否可以使用(例如) UART0的引脚10和4而非 UART0的引脚46和47来对 CC3235MODx 的闪存进行编程?

我在文档中找不到应该使用46和47引脚的原因。 如果您能告诉我是否可以对 UART0使用其他引脚、如果不能、原因何在、我将不胜感激。

基本上、我们计划遵守以下文档。

  • CC3235MOD 量产线指南:4.3 UART 配置"
  • CC3x35硬件设计检查清单(修订版 A):"CC3235MODx 和 CC3235MODAx"选项卡

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您不能使用其他 UART 引脚、因为引脚编号在 ROM 引导加载程序中进行了硬编码。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、O.H、

    Jan 是正确的。  引导加载程序需要引脚46和47才能通过 UART 进行编程 、如生产线指南的第4.3节所示。   直到器件启动后、才会进行应用引脚配置。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我明白了。 感谢您的支持。

    此致、
    还不错