This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:如何使用低级外部闪存读/写功能。

Guru**** 2772885 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1024941/cc3200-how-to-using-low-level-external-flash-read-write-function

器件型号:CC3200

尊敬的 TI:

我们是一家模块制造商。

我们的客户有一个要求。

我们需要将一些数据写入外部闪存。

例如、客户指定在特殊地址写入一些数据、

那么、如何使用低级闪存读取/写入函数?

Thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC32xx 器件不支持直接 SPI 闪存访问。 要写入 SPI 闪存、您需要使用 sl_文件系统 API。

    但是、如果您仍想直接写入 sFlash、则需要您进行研究。 一些小线索可能是 CC3200 SDK 中的电源管理代码、其中 SPI 闪存设置为省电模式...

    1月