This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:对 CC3235S 和 CC3235SF 之间的二进制代码大小差异感到好奇

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1024661/cc3235sf-curious-about-binary-code-size-difference-between-cc3235s-and-cc3235sf

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件:CC3235S

当我为 CC3235S 构建常用的 SimpleLink at_command 演示应用时、结果为203KB。 编译 CC3235SF 版本后、结果仅为149KB。 我知道这两个芯片之间有一些闪存/ SRAM 差异、但我对这种差异感到惊讶。 这不是问题-只需了解更多信息并了解25%的尺寸跳跃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此示例中、代码约为150KB、数据约为50KB。

    在 SF 器件中、代码从内部 XIP (1MB)闪存运行。 数据存储在器件的(256KB) RAM 中。

      因此、闪存包含150K (代码)、SRAM 包含50KB (数据)

    在 S 器件中、代码和数据都存储在(256KB) RAM 中。

      SRAM 包含~200KB (代码+数据)

    BR、

    Kobi