This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:有关某些函数的查询

Guru**** 2534590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1024418/cc3235modsf-inquiry-about-some-function

器件型号:CC3235MODSF

专家您好!

此部件将在数字门锁中设计。

它们将控制包括 SoC 在内的所有系统的电源序列。

因此功耗对他们非常重要。

下面是他们想要了解的内容。

您能给我一些关于每一个问题的解释和反馈吗?

问题1. 当芯片状态为 MCU LPDS 且 NWP 空闲连接时、  

    它看不到信标的内部字段,但是否可以通过插座连接等方式唤醒内部 MCU (应用处理器)?

    如果可能、唤醒期间的功耗值是多少?

问题2. 如果无法在 Q1条件下唤醒内部 MCU、则能够达到什么条件?

    示例)连接了 MCU 睡眠和  NWP 空闲。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当器 件处于 LPDS 状态时、NWP 可以在发生套接字事件时唤醒 MCU (NWP 保持空闲连接、唤醒并轮询信标以获取传入数据)。

    当 DTIM = 1 (100毫秒间隔)时、功率将为710us (如表所示)。 通过更高的 DTIM 或使用 LSI、它可以减少到300-400usec (但 LSI 有一些缺点、因为它可能会错过广播)。

    当 MCU 处于唤醒状态时、功耗将~15mA (如果没有 NWP 关闭、则需要添加 RX/TX 值)。  

    BR、

    Kobi