This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:通过 CC3220MODA 上的 OTA 功能更新的组件

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1024421/cc3220moda-the-component-updated-by-the-ota-feature-on-cc3220moda

器件型号:CC3220MODA

您好!

请告知我们 CC3220MODA 上的 OTA 功能更新了哪些组件。
我们参考以下 URL、可以找到 OTA 更新固件或应用程序。
这是否意味着器件驱动程序、操作系统映像(如 FreeRTOS)、用户应用程序可通过 OTA 功能进行更新?
我们无法理解"固件"中包含哪些组件。

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nono、

    OTA 可更新 SPI 闪存(sFlash)的所有内容。 这意味着用户应用程序二进制文件(来自包含驱动程序、RTOS 和函数的编译器的二进制 blob)、ServicePack (NWP 的错误修复)、Web 文件、用户文件等

    详细说明 OTA 的工作方式此处(swra510)以及 SDK 示例 cloud_ota 和 local_ota。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan-San、

    感谢你的答复。

    这对我们非常有帮助。

    此致、

    Nomo