请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200 您好!
我一直在帮助我们的一位客户解决这些 CC3200芯片的一些连接问题。
他们将 Cisco 设备从 WISM2升级到 Cisco Catalyst 9800,这些芯片很难连接。
在其网络、ISE、接入点等中没有任何其他变化保持不变。
此主题准确描述了我们的问题:
但尚未有解决方案。
如果有人可以帮助我从 CC3200提取日志、至少了解为什么拒绝证书会非常有帮助。
我有一些屏幕截图、但它们包含敏感信息。 如果可能、我可以在私人消息中提供一些内容。
谢谢你。