This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODS:WLAN 配置文件- TCP 客户端/服务器/端口信息

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1024236/cc3235mods-wlan-profiles---tcp-client-server-port-information

器件型号:CC3235MODS

您好!  

该模块非常适合自动启动与已保存配置文件列表的 WiFi 通信。 但是、是否可以使用这些"配置文件"保存其他信息?

我希望能够将不同的 TCP 通信方法(客户端/服务器、IP /端口)与不同的配置文件相关联。

这是可行的吗?

真诚地、  

Maxime  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    配置文件仅用于存储 AP 凭据(用于 MAC 层连接)。

    我不确定这些上层  参数与特定配置文件的关系、但您可以使用 专有用户文件进行关联(例如、每个 SSID 的 TCP 通信方法或已连接 AP 的 BSSID -在已连接事件中报告)。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxime:

    不能直接支持将用户数据与连接配置文件一起存储。 但是、自行实施此功能并不是问题。 您可以更改配置页面(或为移动应用添加您自己的 API)、并将用户数据与连接配置文件一起保存到文件中。 连接后、您将按照 Kobi 的命令使用此数据。

    1月