This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235S:了解如何将固件存储到外部闪存中

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC3235S, CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1023726/launchxl-cc3235s-inquiry-about-the-way-how-to-store-the-firmware-into-external-flash

器件型号:LAUNCHXL-CC3235S
主题中讨论的其他器件: CC3235S

各位专家:

我们的客户正在尝试使用 LAUNCHXL-CC3235S 评估 CC3235S。 他们引用的示例代码是"simplelink_cc32xx_sdk_5_20_00_06\examples\nortos\CC3235S_LAUNCHXL\demos\trigger_mode"、如下所示。 客户构建了该项目、并尝试将该固件刻录到 sFlash 中、但是 CCS 无法将其刻录到 LAUNCHXL-CC3235S 中。 这意味着、当客户在停止调试后执行 Power cycle (移除 USB 插头并重新连接)时、CC3235S 无法正常工作。 可能未存储固件。  他们确认已生成此固件的二进制文件。 就我检查 LAUNCHXL-CC3235S 原理图( https://www.ti.com/lit/zip/swrc348 )而言 ,实施了 sFlash。 此外,我请求客户在 SOP[2:0]=010期间尝试将其刻录入,这是4引脚 JTAG 的闪存和功能开发模式),但是,仍然会出现此问题

请您的专家就此提供建议/意见吗?

我注意到最新的示例代码有 image.sysconfg。客户是否应该配置任何设置?

 

客户的环境如下所示

SDK: simplelink_cc32xx_sdk_5_20_00_06

CCS version: 10.4

Sysconfig : 1.8.0

UniFlash : 6.3

此致、

宫崎