This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831:一些 WiFi 认证失败

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1039470/wl1831-some-wifi-certification-failures

器件型号:WL1831

你好

WL1831GYFVT

我们的客户将产品发送给 WiFi 认证、实验室报告了一些失败的测试案例。

是否有任何建议可通过这些测试用例、如相应的补丁?

e2e.ti.com/.../indigo_2D00_Tool_2D00_report_5F00_2021_2D00_09_2D00_24T10_5F00_42_5F00_21Z.htmle2e.ti.com/.../Test_2D00_Logs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    感谢您的询问、我明天将在这里跟进。

    最棒的
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张列依、

    哪些测试完全失败?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从代码框下载 HTML 文件以了解详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    我不熟悉这些测试。 您能否提供更多详细信息或测试结果、以显示确切的故障情况?  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    附件中是实验室提供的测试日志。 有用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../testcase.zip

    你(们)好

    附件是测试用例的详细信息。 请将其用作参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    我将对此进行研究并返回给您。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    只需签入即可让您知道我仍在研究这一点。 我马上回来。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在使用哪个 FW 版本?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.240
    wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.76)

    我上传了一个有关另一个有关 FFD 失败的主题的文件。 我希望这会有所帮助。

    e2e.ti.com/.../Fragment_5F00_and_5F00_Forge_5F00_Vulnerability_5F00_Detection_5F00_Test_5F00_Plan_5F00_1.0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 很快就会回来。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    请尝试使用 最新的固件。  

    从 FW v8.9.0.0.85开始、FW 包括 WPA3、此版本通过了包括 KRACK 测试在内的内部认证测试。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的客户想要了解的信息。 从8.9.0.0.76到8.9.0.0.88、哪个版本修复了上述测试失败漏洞?

    SVD 测试:

    4wayHandshakeVulnerability-EncryptedM3Retransmission

    4wayHandshakeVulnerability-ImmedateM3Retransmission

    4wayHandshakeVulnerability-RandomANonce

    4wayHandshakeVulnerability-SameANonce

    GroupKeyHandshakeVulnerability

    ReplayProtection

    和 FFD 测试:

    <Fragment_and_Forge_Vulnerability_Detection_Test_Plan_1.0>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    从 v8.9.0.0.85开始。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户使用了8.9.0.0.88版固件并重新测试、但结果不变。
    实验室说、产品在连接到 AP 后无法 Ping 网关的 IP、可能某些端口未打开。
    请继续提供帮助。
    新测试报告:e2e.ti.com/.../Verify_5F00_1019.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    我正在与团队中的某个人联系、以进一步帮助提供支持。 我们应该能够在星期一(10月25日)之前提供一些反馈。

    谢谢!

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    您能否告诉我们您在产品上运行的 hostap/wpa_supplicant 版本是什么?

    产品是否运行 Linux 操作系统? 如果是,版本是什么? 产品运行的是哪个版本的 WiLink8驱动程序?

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vince

    客户已检查产品的防火墙配置并对其进行了修改。

    现在 SVD 测试中只有一个故障案例:CT_Security_WPA2Personal _STA_4wayHandshakeVulnerability-EncryptedM3Retransmission_10002_1

    请参阅 reporte2e.ti.com/.../Verify_5F00_1022.zipe2e.ti.com/.../CT_5F00_Security_5F00_WPA2Personal_5F00_STA_5F00_4wayHandshakeVulnerability_2D00_EncryptedM3Retransmission_5F00_10002_5F00_2.docx

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lei,

    感谢您的更新。 请提供上述信息。

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Saurabh

    Linux 4.1.15。

    wpa_supplicant 版本 v2.6。

    R8.7_SP3是否是  WiLink8驱动程序的版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    -我们将需要更多详细信息,包括测试用例中的具体故障的详细说明、无线监听器捕获、测试时间线、MAC 地址 等

    -根据测试用例说明、DUT 处于 STA 模式。 上载的日志包括 hostapd.conf,DUT 是否也运行 AP 角色?

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Saurabh

    DUT 仅运行 STA 角色。

    以下是更多详细信息

    e2e.ti.com/.../sniffer-log.zip

    e2e.ti.com/.../Key_5F00_Reinstallation_5F00_Vulnerability_5F00_Detection_5F00_Test_5F00_Plan_5F00_v2.5.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    STAUT_MAC (74:E1:82:00:D2:4C )

    AP_MAC  (E8:F4:08:DB:A9:5C)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将查看上传的文件并返回给您。

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供有关测试失败的详细信息-测试失败的确切步骤是什么、即预期结果和实际结果之间的差异。

    此外,如果您可以在发现问题时指向 EAPOL 和任何其他监听器数据包,这将非常有用。  

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Saurabh

    这是一个监听器文件、其他产品通过了测试、我希望这对您有所帮助。

    遗憾的是、实验室和我们不知道测试的内部细节。

    e2e.ti.com/.../sniffer_5F00_log-pass.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    如果我们知道确切的故障详细信息、这会有所帮助。

    我们将查看日志并返回给您  

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Saurabh

    是否有任何进展?

    该产品即将大规模生产。 请尽快分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    WFA 最近更改了测试工具、这可能是我们发现此问题的原因。

    我们将在最后逐步推出这款新的测试工具、并将很快向您更新。

    最棒的

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Saurabh

    新测试工具的测试是否有任何进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    我们最终能够重现此问题、目前正在分析结果。 我们会随时为您发布信息。

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Saurabh

    有任何进展吗?

    请优先考虑。 该项目正在等待大规模生产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    我们正在积极解决此问题、并将在有更新时告知您。  

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Saurabh

    有任何进展吗? (保持此主题处于活动状态)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Saurabh

    我们的客户面临大规模生产的风险、需要在12月31日之前解决该问题。
    请协调工程师以提供优先级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    我们已经确定了此问题的优先级,并正在就此问题取得进展。

    我们会随时为您提供最新信息

    Saurabh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Saurabh

    有任何进展吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    我们已经确定了问题、并正在制定一个时间表、以便我们可以正式发布修复程序。   

    在正式发布固件之前 、我们需要确保其通过我们的内部测试。

    我们将很快向您更新时间表。  

    Saurabh