This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:哪种 EAP 方法不需要证书?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1040487/cc3235modsf-which-eap-method-does-not-need-certificate

器件型号:CC3235MODSF

您好!

如果我不想 将哪种 EAP 方法 用于 RADIUS 服务器,则不需要证书处理?

EAP_TLS
EAP_TTLS_TLS
3. EAP_TTLS_MSCHAPV2
4. EAP_TTLS_PSK
5. EAP_PEAP0_TLS
6. EAP_PEAP0_MSCHAPV2
7. EAP_PEAP0_PSK
EAP_PEAP1_TLS
9. EAP_PEAP1_PSK

谢谢、

Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有方法都基于 TLS、需要服务器身份验证(即至少需要服务器根 CA 证书)。

    使用技经评估组 TTLS 的服务器可能需要通过 PKI 证书进行客户端身份验证、但通常不需要。

    所有具体提及 TLS 的方法都需要 使用客户端证书进行客户端身份验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kobi

    您能否填写下表进行澄清?

    TLS TTLS_TLS TTLS_MSCHAPV2 TTLS_PSK PEAP0_TLS PEAP0_MSCHAPV2 PEAP0_PSK PEAP1_TLS PEAP1_PSK
    客户端
    需要证书
    是的 是的 是的 是的
    服务器端
    需要证书
    是的 是的 是的 是的 是的 是的 是的 是的 是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信您的桌子是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    在设备上不安装服务器根 CA 的情况下,我只能使用用户名和密码的方法是什么?

    我需要该列表。

    谢谢、

    Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你不能。 您始终需要服务器的根 CA。