This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:将 CC3135库移植到 TM4C123G 的指南

Guru**** 2557000 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S, CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1040735/cc3135-guide-to-port-cc3135-libraries-to-tm4c123g

器件型号:CC3135
主题中讨论的其他器件:CC3235S

您好!

在´s 指南"SimpleLink Wi-FiRegisteredCC3x20、CC3x3x 网络处理器"中、移植项目 "Provisioning_CC3235S_LAUNCHXL_tirtos_ccs"的步骤 不清楚、在哪里可以获得将项目移植到 TM4C123G 微控制器的清晰指南?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pepe、

    我们没有关于移植到 TM4C123G 微控制器的具体指南。 我们确实有 一个非常相似的 STM32移植指南。 您还可以在 Simplelink Wi-Fi 插件中查看 E4驱动程序。  

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pepe、

    您在这里是否有一个我可以回答的后续问题?

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    我尝试遵循指南"将 SimpleLink Wi-Fi 主机驱动程序移植到 STMicroelectronics 微控制器"。 但有许多事情我不明白。 1) 1)为什么即使这 是 TI 微控制器、也很难将 CC3135移植到 TM4C123G? 2) 2)我在另一个指南中看到、我必须修改的唯一文件是 user.h、但在本指南中、您建议我修改 DE cc_pal.h 和 cc_PAL.c 那么、有必要吗?

    谢谢、

    Pepe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pepe、

    CC3135具有与 TM4C123G 不同的内核。

    2.首先修改 user.h 您可能还需要修改 cc_pal.h 和 cc_pal.c 以正确映射 SPI 引脚。

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    感谢您的回复。 但是、您能否 向我推荐一个示例、以证明移植是否确实有效? 因为在本指南中、它们使用的是使用 STM32L4xx 的示例。  

    谢谢、

    Pepe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pepe、

    遗憾的是、我们没有针对 TM4C123G 的移植指南。 我认为您的一般过程将要求您创建 user.h、cc_pal.h 和 cc_pal.c、以映射主机驱动程序的引脚和端口功能。

    您可以参阅 此 E2E 帖子 以了解类似主题。

    如果您有关于移植的具体问题、我可以尝试在此处解决。

    谢谢、
    Jacob