This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:如何测试和提高 WiFi 质量

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3XXXRADIOTEST, CC3220MOD, CC3220MODA, CC3200, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1040073/cc3220sf-how-to-test-and-improve-wifi-quality

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件: CC3XXXRADIOTESTCC3220MODCC3220MODACC3200CC3100

问题: 客户使用 CC3220SFMOD 进行设计开发、然后发现他们设计的电路板质量比 WIFI 信号差。

差异:   

1.当使用软件将 wifi 信号连接到同一位置的同一网卡时,客户设计的电路板比电路板低10dBm。

2.传输率(使用 TCP 传输)有很大的波动。

客户想知道 TI 是否有任何测试 WiFi 质量的工具、以及如何改进这些问题。

谢谢!

此致、

樱桃周

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3220与任何无线电设备一样、射频设计对于提供预期性能至关重要。 这意味着需要对器件进行正确设计、并根据实际原型正确计算和调整天线输出。 正确的无线电设计会影响许多因素、需要加以考虑。 此 TI 视频介绍了射频设计的最重要因素。 Robert 的这个回答也非常有用。

    遗憾的是、您的问题不清楚进行了哪些比较。 第一步、您的客户应在此处联系 TI 以查看设计有关如何优化射频设计的其他信息也很有用(例如、在 VNA 测试射频设计的正确阻抗匹配)。 用于射频性能测试的是常用的无线电工具软件(可从 CC32xx SDK 下载)。 需要将无线电工具与其他一些射频测量设备(频谱分析仪或无线测试仪、如 Litepoint、Keysight、R&S 的设备)配合使用。 第二个重要事项是了解如何使用此设备。 如果您的客户没有此类设备以及如何使用它们、则可以向第三方寻求有关射频设计的帮助、以最快、最便宜的方式获得帮助。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的回复!

    [引用 userid="231451" url="~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1040073/cc3220sf-how-to-test-and-improve-wifi-quality/3845874 #3845874">在第一步中、您的客户应联系 TI 查看此处的设计有关如何优化射频设计的其他信息也很有用(例如、在 VNA 测试射频设计的正确阻抗匹配)。 用于射频性能测试的是常用的无线电工具软件(可从 CC32xx SDK 下载)。 需要将无线电工具与其他一些射频测量设备(频谱分析仪或无线测试仪、如 Litepoint、Keysight、R&S 的设备)配合使用。[/QUERPLET]

    客户查看 swru471b 文档、该文档介绍了如何使用无线电测试来评估射频性能、现在有2个问题:

    1.客户目前的计划是像开发板一样直接通过 Wi-Fi 天线芯片传输 WiFi 信号、不打算添加天线。

    客户想知道该测试是否可以评估无线信号(不带天线)和 Wi-Fi 芯片的传输速率?

    2. 本文档指出需要下载 Wi-FiRegistered无线电测试工具、客户根据文档链接连接到 TI 网站、并发现只有 CC3100-CC3200-rado-test 软件可供下载。

    但是、下载后发现该器件不支持 CC3220SF、而 CC3XXXRADIOTEST 软件不可下载。

    客户希望了解如何下载 CC3XXXRADIOTEST 软件。

    非常感谢!

    此致、

    樱桃周

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry

    您的问题不清楚您客户使用的 CC3220MOD 的确切类型。 它是带天线的模块(CC3220MODA)还是不带天线的模块?

    1。

    • 如果使用带天线的模块(CC3220MODA)、则客户需要遵循布局指南来放置 CC3220MODA (例如、与模块天线的间隙)
    • 如果使用不带天线的模块、则客户需要正确设计和匹配射频路径。 它在天线类型(SMD 芯片天线、由 UFL 连接的天线、PIFA 天线、PCB 天线等)上并不匹配。 在没有适当设计和调谐的情况下使用 SMD 芯片可能会导致非常差的结果。 如果您的客户硬件无法进行导电测试、则可以在 EMI 室进行无线测试(此类测试不会很便宜)。 首先、您的客户需要正确计算天线路径的阻抗、并在真实的 PCB 原型上测量和调优天线。 如果您的客户没有在硬件上使用 SMD 芯片天线执行这些步骤、这只是她的时间的巨大浪费。 他不能指望取得良好的结果。

    如果您的客户希望在连接模式下比较其硬件和 CC3220 LaunchPad 之间的射频性能、可以使用类似网络终端的 SDK 应用。

    2.

    正如我在上一个答案中所说 、CC3220的无线电工具可在 CC32xx SDK 页面下载。 CC3100-CC3200-无线电测试适用于上一代器件(CC3100、CC3200)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您的回复!

    客户已按如下方式更新信息:

    客户使用不带天线的 CC3220MOD 模块、该模块基于天线电路上开发板的设计、但与射频路径、阻抗等不匹配

    天线芯片是 AH316M245001-T SMD 芯片、与开发板一致。

    我是否可以知道是否有手册或文章可指导客户正确计算天线路径的阻抗、并在真正的 PCB 原型上测量和调整天线?

    再次感谢,期待更新!

    此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry

    我不知道与此主题相关的良好材料。 互联网上有很多与此主题相关的信息、但我无法说出您的客户应该关注哪些内容。 为了实现正确的射频设计、必须满足三个条件(知识、无线电设计经验、测量设备)。 这意味着这不能通过阅读一些手册来解决。

    我认为您应该执行以下步骤:

    1. 要求进行设计审查。 这样就可以发现最明显的设计问题。
    2. 经过 TI 工程师批准的设计后、您的客户应向第三方寻求有关 VNA 射频设计和验证天线电路的帮助。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的回复、我已向我的客户进行了更新。

    再次感谢!

    此致、

    樱桃