This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:TX/Rx 开关控制引脚

Guru**** 2434440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1039890/wl1807mod-tx-rx-switch-control-pin

器件型号:WL1807MOD

对于我的应用、我希望有来自 ANT 引脚的单独 Rx 和 Tx 路径。 我会使用芯片附近的开关拆分路径、然后使用实际天线附近的另一个开关重新组合路径。 是否有办法将固件配置为在 GPIO 上输出芯片的当前状态(发送或接收)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    您能看一下 我们的 WL8供应商特定 HCI 命令吗?  HCI_VS_GET_System_Status (0xFE1F)是否可以解决您的问题?

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    不幸的是、不 这只能提供一种将芯片保持在一种或另一种模式的方法。 我想知道内部 ADC 何时运行、内部 DAC 何时运行、因此我知道 ANT 引脚上何时有射频输出、以及芯片何时对射频输入进行采样。 此外、这种切换可能频繁发生、因此中断驱动引脚优于需要多项处理的状态寄存器。 该芯片是否存在类似的东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我需要进一步研究这一点、我将在本周结束前跟进。

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    请帮助我理解、执行此操作的需要是什么? 为什么需要分离 RX/TX 路径?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sabeeh、

    我们需要在发送侧与应用中的接收侧使用不同的滤波器和放大器、并且希望避免使用循环器来分割路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我来看看这一点、我将在本周结束前向您提供最新信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好、 我找不到任何允许此功能的东西。