This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:使用 Uniflash 更新网络配置文件

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1039048/cc3235modasf-update-network-profile-using-uniflash

器件型号:CC3235MODASF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 CC3200

您好!

我们已使用 Uniflash 更新 CC3200中的网络配置文件、如下所示。 我在 CC3235 (Uniflash 的新版本)中看不到相同的屏幕。 请指导我们如何实现这一目标。

此致、

Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sundar、

    这在 CC323x 器件上不再是一个选项。 您是否正在尝试为开发或生产设置配置文件?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您的回答。

    我们正尝试进行生产。 目前 (CC3200器件)、我们的客户使用 Uniflash 更改其网络配置文件、但不对器件进行重新编程。

    您是否有任何工具仅上传网络配置文件?

    我们还希望上载证书的企业安全类型。

    请帮助我们解决此问题。

    此致、

    Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sundar、

    您是否意味着在生产过程中将相同的企业网络凭据加载到每个设备?

    如果企业配置文件由最终用户配置、则最简单的方法是将器件设置为 AP 模式、并使用内置的 HTTP 服务器和 HTML 页面加载凭据和证书文件。 例如、运行开箱即用演示时、请参阅配置文件选项卡。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

    是的。 我们有100台物联网设备需要在生产过程中使用相同的网络配置文件和 EAP 证书进行配置。

    在 CC3235中、我们需要将每个器件连接到接入点、连接到 HTTP 服务器并更新配置文件。 这是一个耗时的过程

    CC3200 uniflash、我们有2个选项。

    我们可以在对器件进行编程的同时更新网络配置文件。

    2.我们可以更新网络配置文件,但不更新固件

    我们的支持团队和少数客户下载此工具(uniflash)并更新其网络配置文件。 它的生产效率更高。

    请告诉我 、在 CC3235中有任何替代方法可供选择

    此致、

    Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sundar、

    不建议为您的终端客户提供 UniFlash。 使用适用于 CC3220和 CC323x 器件的 ImageCreator 工具、串行闪存会在对映像进行编程之前进行格式化。 这意味着您必须向客户提供包含图像的其他组件(包括应用程序二进制文件和用户文件)的 ImageCreator 项目。

    如果要为某个设备组(用于编程或 OTA 固件更新)创建映像、请将证书作为用户文件包含在内、然后创建一个文本用户文件来存储网络配置文件信息和证书名称。 应用程序可以读取该文件并创建配置文件(请参阅 SWRU455M 的第51页)。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

    感谢您的回答。  

    最后一个问题是 、您是否有任何用于上载和从 HTTP 服务器下载证书的示例程序。

    此致、

    Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sundar、

    具体而言不是证书、但本地 OTA 示例展示了如何使用 HTTP 服务器加载用户文件(在本例中为映像文件)并将其添加到文件系统。

    此致、

    Sarah