主题中讨论的其他器件: CC3220SF
大家好、支持团队
我的客户有以下问题:
我能够从 CC3220SF-LAUNCHXL 发送数据、并通过 HTTP GET 示例项目将其存储到本地数据库。
但是、我不知道如何进行数据传输、反之亦然。
是否可以将来自本地数据库或云数据库的数据发送到 CC3220SF-LAUNCHXL 器件?
如果是、您能否提供或建议如何执行该操作的方法?
非常感谢。
此致、
Yuki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、支持团队
我的客户有以下问题:
我能够从 CC3220SF-LAUNCHXL 发送数据、并通过 HTTP GET 示例项目将其存储到本地数据库。
但是、我不知道如何进行数据传输、反之亦然。
是否可以将来自本地数据库或云数据库的数据发送到 CC3220SF-LAUNCHXL 器件?
如果是、您能否提供或建议如何执行该操作的方法?
非常感谢。
此致、
Yuki
您好!
有多种方法可以实现这一目的。 在第一个阶段、您需要确定哪一方将充当服务器、哪一方将充当客户端。 由于客户端打开 TCP 通信、因此此决策很重要、这在您在子网之间发送数据时通常不会产生问题。 但服务器端需要正确配置网络基础结构(例如 NAT 上的端口转发)。 如果两端位于同一子网,则无需处理网络基础结构配置。
假设 CC3220是 http 客户端。 您可以选择如何双向交换数据:
如果您需要实时通信、还可以使用 WebSocket 之类的其他方法。 但本讨论中不包括 WebSocket 的使用。
BTW... 我很确定 Sarah 也回答了您的第一个问题。 我认为您不能正确理解 http 通信的工作方式。 您不应忘记、该服务器对获取或发布的响应包含数据...
1月