This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3235MOD:开箱即用-配置网络5G/ LAUCHNCC3235MOD

Guru**** 2386450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1040594/launchcc3235mod-out-of-box---provisioning-network-5ghz-lauchncc3235mod

器件型号:LAUNCHCC3235MOD

您好!  

您能告诉我开箱即用程序为什么看不到5GHz 网络吗?  

我在 settings.html 页面的"Add profile"/"SSID"中、5GHz 网络不可见。

但是、在"image.syscfg"/"无线电设置"文件中、支持5G 参数位于"启用"。

真诚、  

Maxime Lorimier  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxime:

    请给我一天时间来测试这个。 我明天会回来。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、  

    你有建议吗? 这是我们的优先事项吗?

    Maxime  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxime:

     开箱即用应用程序中的 HTML 页面可能未正确更新。 您可以测试 network_terminal 示例或无线电工具、以轻松查看使用扫描策略的5GHz 网络。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、  

    感谢您的回答、但它无法解决我们的问题。 在我们的测试中、我们使用了"tcpecho"项目、该项目在5GHz 下完美连接。 对于最终用途、我们从"开箱即用"项目开始、以获取配置网页和 OTA。 但现在5GHz 似乎无法正常工作。 我们不明白问题的来源。 我们希望理解、这样我们就不必从另一个项目重新开始了。

    此致、  

    Maxime  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxime:

    浏览器中的 HTML 页面由内部 HTTP 服务器托管、并手动添加配置文件。 它 不是配置的。 要进行配置、请使用 Wi-Fi Starter Pro 应用程序。 有关  说明、请参阅 CC3235开箱即用体验。

    无论如何、我可以在 HTML 页面上看到5GHz 网络、刷新只需几秒钟。 这些结果由扫描策略间隔以及网络列表更新的频率决定。 有关详细信息、请参阅 NWP 指南。

    此致、

    Sarah