This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:使用 uniflash CLI 界面创建映像和 OTA tar 文件时遇到问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1040414/cc3220sf-launchxl-troubles-creating-image-as-well-as-ota-tar-file-using-uniflash-cli-interface

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3220SF

我正在尝试通过命令行创建二进制映像和 OTA tar 文件。 我将发送以下命令。 我没有看到错误、但在任何地方也不会获得任何输出。 对于 CREATE_OTA、我已经提供了路径、但没有在那里创建 tar 文件。

  • 映像.bin 文件应该在哪里结束? 我看不到指向 create_image 命令路径的任何方法。  
  • 是否有办法将 dslite 接口更改为详细、以便为我提供所发生情况的一些指示?  
  • OTA 命令显然有问题吗?  

这些命令指的是我可以通过 GUI 使用的工程名称、以创建映像和 OTA 文件。  

谢谢、

Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katie、

    我从未为此尝试过 CLI。

    让我检查一下它、 当我发现任何东西时、我会作出响应。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用较旧版本的 Uniflash (4.6)、并且我使用以下 CLI 命令:

    SET upath=c:\ti\uniflash_4.6.0
    SET fpath=c:\Users\XXX\workspace_XXX\wifi-project\_Other_files
    call %upath%\dslite.bat --mode cc32xx project add_file --name WiFi-production --file %fpath%\prod\wifi-binary.bin --mcu --priv %fpath%\certificate\private-key.pem --cert "name_of_certificate_in_fs" --overwrite --max_size 481280
    call %upath%\dslite.bat --mode cc32xx project create_image --name WiFi-production --ucf_file %fpath%\ucf\wifi-image.bin
    call %upath%\dslite.bat --mode cc32xx project create_ota --name WiFi-production --file %fpath%\ota\ota.tar
    
    
    

    我认为6.2和4.6 CLI 之间的区别应该仅是模式 cc32xx 与 cc3220sf。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更改为-mode cc32xx、我终于获得了输出! 如果您使用的参数无效、我希望 dslite 会打印错误。

    仍然需要测试构建是否实际工作、或者我是否必须进一步调整参数/输入...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。

    我将与我们的工具团队联系、了解如何添加错误消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出文件运行良好。 感谢您的提示