This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:使用储备组件所需的组件保存期

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358, CC3220MOD, CC3220MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1036739/cc3220moda-component-shelf-life-required-to-use-the-stocked-component

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件:LM358CC3220MOD

您好!

我们正在使用许多 TI 组件、包括 CC3220MODSF、LM358等

 
我们有许多零部件库存(装配后剩余的零部件、订购 的数量超出所需数量)。 我们不知道是否可以使用旧组件。

查询:
1.我们将部件存放多久、然后可以用于下一个组装?
2.如果我们使用较旧的组件,会出现什么问题? 性能有问题或仅很难焊接?
3.我们如何确定组件过期时间? 或者如何知道组件寿命已过期、不应组装?


谢谢、此致、
Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    我将对此进行研究并返回给您。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

    您正询问哪些设备?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

    以下链接是 TI.com 上的一些货架存放期常见问题解答、将查看您的问题并在确认后作出响应。

    https://www.ti.com/support-quality/faqs/product-shelf-life-faqs.html

    此致、

    奥斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供信息。

    具体而言、我们   有 CC3220MODSF12MOBR、LMV358AIDR 和 TLV9002IDR 库存、这些库存于2019年1月从 DigiKey 公司采购。

    查询:

    1.上述/TI 产品的客户货架期将是多少、仅一年? 之后、我们无法使用它?

    我们现在是否可以使用上述组件进行组装、这是2019年1月采购的?

    3.我们将这些部件存放多久,然后可以用于下一个组装?

    4.如上所述,制造商货架期大于5年, 将 从生产日期起考虑5年,即生产日期代码是否正确?

    如果我们有该组件 、且其生产日期代码为2019年1月、我们能否使用该组件直至2025年1月(5年+ 1年)

    6.如果我们使用较旧的组件,会出现什么问题? 性能有问题或仅很难焊接?
    7.我们如何确定组件过期时间? 或者如何知道组件寿命已过期、不应进行组装?



    谢谢、此致、
    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有更新吗?

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

    我拥有 CC3220MODSF12MOBR 器件、但其他器件 属于不同业务。  在下面的 CC3220MOD 上可以找到一些类似的问题。

    1. 直到我们存放部件并可用于下一个组装的时间?

    请参阅 TI.com 上有关存储期的 TI 常见问题解答。 根据 MSL、封装、焊盘镀层等不同的器件以及器件的存储方式、货架期会有所不同。   
     

    1. 如果我们使用较旧的组件、会出现什么问题? 性能有问题或仅很难焊接?

    如果采用原始 TI 封装、CC3220MODA 将符合指定的保修条款。 可焊性是一个基于 CC3220MODA 焊盘涂层的问题、同样需要正确存储未使用的器件、因为这是一个 MSL3器件。  


     3.我们如何确定组件过期时间? 或者如何知道组件寿命已过期、不应组装?

    如果湿度指示卡(HIC)在>10%的级别上显示粉红色、则需要在使用器件之前进行烘烤。
     

    此致、

    奥斯卡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    感谢您提供信息。

    1.在哪里可以获取 MSL 详细信息? 它在数据表中不可用。

    2.如果由于烘烤设施不可用而我们在使用时没有烘烤,会发生什么情况?

    3.为了达到贮存温度/RH,我们必须使用哪些仪器,如交流/冰箱/只是避免阳光?

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    我们正在等待您的建议、

    1.在哪里可以获取 MSL 详细信息? 它在数据表中不可用。

    2.如果由于烘烤设施不可用而我们在使用时没有烘烤,会发生什么情况?

    3.为了达到贮存温度/RH,我们必须使用哪些仪器,如交流/冰箱/只是避免阳光?

    谢谢、此致、

    Naveen K