This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:外部 ADC 接口和编程

Guru**** 2797405 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, ADS8586S, CC3220SF, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1040402/cc3200-external-adc-interfacing-and-programming

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: ADS8586SCC3220SFCC3235SF

大家好、  

对于我的项目、我需要从6个不同的位置收集6个当前样本。 我的想法是使用 CTS 和 ADS8586S。 使用 ADC ADS8586采集的样本将通过 SPI 传输到 CC3200、以进一步处理该样本并使用 Wi-Fi 将必要数据发送到 PC 或移动设备。  

这个想法是否起作用?

C3200是否能够执行单调的计算? 或者、我是否需要在 ADC 和 CC3200之间使用诸如 MSP 或 TMS 之类的微控制器来执行计算?

我不知道 Wi-Fi 模块是如何工作的、也不知道如何对其进行编程。 请告诉我如何开始处理它。

此致、

葡萄园  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    cc3200是我们 的单芯片微控制器单元(MCU)、集成了高性能 ARM Cortex-M4和内置 Wi-Fi 连接、 因此您不需要其他 MCU、除非它不符合您的应用规格(如采样率和传输速率)。 此 应用手册是此项目的一个很好的资源、可通读产品页面中的数据表和其他资源。

    要对 cc3200进行编程、您可以查看 SDK 开箱即用示例。  尽管我建议更新 到 cc3220sf 或 cc3235SF Launchpad 并浏览 我们的 simplelink Academy。 cc3200 器件目前有点旧、缺少较新器件的许多功能和优势。  每季度发布一次 SDK、并为上述更新的 LaunchPad 编写新示例。

    请告诉我这是否有帮助。

    此致、

    Jessica M. Torre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    感谢您的回复、并让我更新新产品系列、否则我会错过它。 是否可以 使用此 ARM 处理器实现离散傅里叶变换算法? 除了双频带功能和一些附加功能之外、CC3235SF 和 CC3220SF 几乎相同、对吧?

    此致、

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyeth、

    虽然您必须在代码中自己创建函数、但应该可以实现 DFT。 cc3235SF 具有 cc3220sf 所不具备的一些功能、例如双频带和 BLE 共存能力。 您可以转到 Simplelink Academy 器件技术比较 以查看完整的比较。

    此致、

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    感谢您的回答。 我想我现在有了答案。 以后有更多问题会回来的。

    此致、

    VIneeth