This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:CC3100停止传递传入的数据包

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1037624/cc3100-cc3100-stops-passing-incoming-packets

器件型号:CC3100

我有一个具有 CC3100的定制板、我已将 simplelink 驱动程序移植到我的环境中。

当 CC3100连接到 WiFi AP 且电路板上的应用程序正在与网络上的服务聊天时、CC3100有时会停止传入来自网络的数据包。  问题开始后、我仍然能够通过 CC3100发送数据包、只是无法获取任何内容。

我捕获了发生这种情况的一个会话的 NWP 串行调试日志。  花了大约4分钟:

e2e.ti.com/.../cc3100_2D00_nwpdebug.zip

我使用的是我可用的最新 CC3100服务包:

CC3100 ID (67108864) FW (31.1.0.5.0.10) PHY (1.0.3.37)
CC3100 NWP (2.12.2.8) ROM (13107) HostDrv (1.0.1.11)

您能否查看提供的日志、并让我了解 CC3100为什么停止传递这些数据包?我可以对此做些什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在日志中看不到任何问题。

    我可以看到它是 UDP 会话。

    在被卡住之前收到了多少个数据包?

    是否确定要向设备发送数据包?

    您是否正在使用块套接字? 什么是 RX 超时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、这些是 UDP 广播包。

    我认为、测试之间的数据包数量各不相同。  您知道这一点有多重要?  我可以添加一些代码来对数据包进行计数并进行报告。

    是的、我确定数据包在网络上。  如果我使用 CC3100s 运行两个电路板、一个电路板通常会在另一个电路板停止后继续接收数据包。

    我重复执行 sl_Recvfrom ()。  此 API 没有可用的超时参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望接收到的数据包数量与日志中的活动进行比较(可能会找到一些内容)。 但是、正如您提到过的、您没有使用超时、我知道只有最后一个 sl_Recvfrom 卡住了。

    下面是用于定义接收超时(对于阻塞套接字)的 API。  

    i16 Status;
    struct SlTimeval_t TimeVal;
    TimeVal.tv_sec = 5; // Seconds
    TimeVal.tv_usec = 0; // Microseconds. 10000 microseconds resolution
    Status = sl_SetSockOpt(Sd,SL_SOL_SOCKET,SL_SO_RCVTIMEO, (_u8 *)&TimeVal, sizeof(TimeVal));

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢这个示例。  我添加了一个5秒的接收超时,但当问题发生时 sl_Recvfrom ()似乎不会返回。

    在该超时到位后、我记录了这个新的 NWP 调试输出(如下所示)。  我在它停止前收到了220个数据包。

    e2e.ti.com/.../cc3100_2D00_nwpdebug2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这个新的 NWP 日志中、我只能看到一个 sl_Sendto、而没有 sl_Recvfrom。

    您的系统与通过 sl_Recvfrom 调用循环的线程并行执行什么操作?

    在 RX 卡住的情况下(使用看门狗驱动程序或使用软件逻辑),是否可以使用看门狗机制? 发生这种情况时、您是否尝试重置 NWP (SL_Stop+SL_Start)?  

    您是否尝试在 sl_Recvfrom 之间添加延迟?

    发生这种情况时、是否会发生异常异步(错误)事件?

    最新的 SP 版本为2.14 ( https://www.ti.com/tool/download/CC3100SDK 中提供)-请尝试使用此版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪。  也许我没有正确收集 NWP 调试数据。

    由于这是一个完全多线程的嵌入式系统、CPU 正在并行执行许多操作。

    否、发生这种情况时未收到异步错误。

    接下来的几天我将详细介绍您的建议:出现问题时看门狗复位、在 sl_RecfFrom ()之间添加延迟以及使用 SP 2.14。  我会告诉您我找到的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我将等待您 的响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至少有两种故障情况。  其中一种情况是、当中断接收时、我会立即收到中止事件:

    CC3100中止事件。 类型:2数据:865
    CC3100套接字错误未知:-4

    在另一个模式中、sl_Recvfrom ()被调用、但绝不返回(即使是5秒的套接字超时也是如此。)

    我尝试在对 sl_Recvfrom 的调用之间添加延迟(最长100ms)、但这并没有什么不同。

    我还升级到了2.14.0.0 Service Pack、没有看到任何变化。

    我仍在研究 RX 看门狗建议、但这似乎更像是带辅助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供更多 NWP 日志?

    至少应在日志中显示中止情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们修复了与 SPI 引擎相关的问题、现在我无法再按需重现中止或原始问题。  我认为这张票暂时可以关闭。  感谢你的帮助。