This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:TX 功率测量

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC3220MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1037493/cc3220moda-tx-power-measurment

器件型号:CC3220MODA
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、

我使用过的工具:
- CCS 10.2.0;编译器 TI V20.2.5.LTS
- SDK cc32xx_sdk_4_40_00_07
- SysConfig 1.8.0
- XDCtools 3.62.0.08

我对特定于客户的电路板进行了信号输出测量。
因为我不是一个高频男孩;)我在理解结果方面有一些问题。
该板位于测量台上。 它不是内置在外壳中。

该应用基于网络终端示例。
与此相反、它避开了任何输入、在调用 radioTool_TxStart 之前没有等待
持续发送过程永不停止。
使用的测试程序源附加在此标签上(仅配置 LED 和 UART 的引脚)。

e2e.ti.com/.../radiotool_5F00_channel6.zip



使用以下参数调用函数 radioTool_TxStart:

i32_result = radioTool_TxStart (
   E_TxMode、                 // TxMode_continues
   E_Channel、                // 6.
   E_RateIndex、              // sl_WLAN_RATE _1M
   E_Preamble、               //前导码_longMode
   E_DataPatternIndex、       // DataPattern_All_1
   U8_TxPower、               // 0、PowerLevel_HighGainStep_7
   U16_PacketSize、           // 24
   U16_PacketAmount、         // 1000U
   u32_DelayPeriod、          // 1.
   U8_OverrideCCA、           // 1.
   E_SlTxInhibitThreshold_e、 // u32_DelayPeriod
   I8_Tone、                  // 0
   au8_DestMac);             //{0x01、0x23、0x45、0x67、 0x89、0xAB}


数据表 SWRS206E–2017年3月–2021年5月修订了 Wi-Fi TX 功率的 CC3220MODA 模块状态:
1 DSSS 时为* 17.0dBm
54 OFDM 时为* 13.5dBm

由于我只能在 dBuV 中进行测量、因此我使用了一个将值17dBm 转换为124 dBuV 的网络工具。





*模块持续发送(picture measure01.png):
2437MHz (通道6)附近的*载波


意外:
但功率低于预期。 我无法看到124 dBuV 左右的预期功率。 我最多可以看到大约90dBuV 的峰值。

在我的案例中出现了什么问题?
可能是设置 OverrideCCA=1 sl_WLAN_RATE _1M 导致了我的意外结果?

任何建议都是值得欢迎的。

此致、
罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roman、

    17dBm 是对器件输出功率的传导测量。

    由于您使用的是 CC3220MODA、我假设您正在进行辐射测量。 在这种情况下、将会有可用空间路径损耗、您将测量较低的输出功率。  

    此外、使用无线电工具 GUI 是对 SimpleLink 器件无线电进行实验的首选方法。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    非常感谢您提供的信息。 使用传导测量可得出更高的值。

    如果我重新计算我的结果、我会对如此大的差异(对、它是对数)感到有点震惊。

    还有人在阅读本主题时 、谁做了同样的测量?
    有人知道、对于该模块的实际"无线" Tx 测量、我可以期望 Tx 功率的值是多少?

    此致、
    罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗马

    辐射测量值会因测试台的环境以及发送器和接收器之间的距离而异。

    您可以将天线的增益添加到传导 TX 功率测量中、以计算 EIRP。

    如果您不介意对一些模块进行备用、可以在 PCB 天线之前切断射频迹线、并焊接尾纤电缆以测量传导功率。 请参阅 天线选择应用手册中的第6.2.1节

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 第二次、更完整的测量以及接收器和发送器之间的距离小得多、结果更好。

    非常感谢、祝您一切顺利、
    罗马