This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:代码示例网络终端和无线电工具接口

Guru**** 2581085 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1035367/launchcc3220modasf-code-example-network-terminal-and-radiotool-interface

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、

我使用以下版本:

基于 TI RTOS
- CCS 10.2.0;编译器 TI V20.2.5.LTS
- SDK cc32xx_sdk_4_40_00_07
- SysConfig 1.8.0
- XDCtools 3.62.0.08

我想使用作为网络工具示例一部分的无线电工具。

在浏览这些来源时、我注意到以下情况:
*输入 radotool ->函数 cmdTranceModecallback
*选项2 ->函数 TxTask
*测试的配置
*等待指定的测试时间过期
*使用配置数据调用函数 radioTool_TxStart
*在此调用之后,将直接调用函数 radioTool_TxStop

我希望首先调用 radioTool_TxStart 函数、然后系统等待指定的时间、因为 TX 发射是 由 NWP 处理器在后台完成的。

我弄错了还是遗漏了什么? 相应的 TX 线程也不会启动。
遗憾的是、我无法测量 TX 输出。

较高 SDK 版本中的终端网络示例看起来是相同的。


此致、
罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roman、

    您能否更新到最新的 SDK 并重新测试?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    很抱歉耽误你的时间。 我无法测试、因为我没有技术设备。 我只检查了代码。 ;)

    我想先对我的实现进行实际测量、那么我为什么要等待。
    我自己无法进行测试、我仍在等待最终结果。

    但现在、它看起来像"我的"变体在按预期工作:

    *测试的配置
    *使用配置数据调用函数 radioTool_TxStart

    与网络示例相比、显示的项目发生了互换。
    在我的案例中、不需要停止该过程。

    由于我无法访问技术设备、因此无法测试原始代码。
    也许我不会看到我应该看到的所有东西;)

    如果我最终知道“我的”变体正在工作,我会很快回来;)

    SDK 5_20 (请参阅图片):
    我再次仅确定了来源。
    它看起来与我的 SDK 版本中的情况相同。
    *准备
    *等待测试时间
    *在此 radioTool_TxStop 之后立即调用 radioTool_TxStart 和。

    如您所知、我无法在 现实世界中检查它、但它看起来像 SDK 4.40版本中的代码。

    此致、
    罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    如果使用网络示例的修改后源、μ measúrement 显示模块按预期发送。

    我没有使用原始来源进行检查、因为我无法访问硬件设备。

    此致、非常感谢、
    罗马