This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3235MOD:TCP 吞吐量示例或测试代码

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHCC3235MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1040650/launchcc3235mod-tcp-throughput-example-or-test-code

器件型号:LAUNCHCC3235MOD

您好!

CC3235MOD 数据表中提到 TCP 吞吐量为13Mbps。
可以使用哪个示例或测试代码来测试 LAUNCHCC3235MOD 板上的吞吐量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有专门用于吞吐量测试的 AB 示例。

    NetworkTerminal 包含 TCPServer 和 TCPCLient 选项、可用作此类测量的基础(即测量2个设备之间的吞吐量)。 它目前只对字节进行计数、因此需要将时间添加到计算中。

    BR、

    Kobi